+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Heterodino es una señal auxiliar dependiente de la frecuencia que se utiliza en radiotecnología y electrónica para realizar una conversión de frecuencias, conocida como mezcla. El término también hace referencia al propio proceso heterodino, una combinación no lineal de dos señales que da como resultado nuevos componentes de frecuencia que son la suma y la diferencia de las frecuencias de las señales de entrada. En la mayoría de los casos, el heterodino se genera mediante un oscilador local, y su uso permite desplazar la señal de radio de una parte del espectro a otra -generalmente a la denominada frecuencia intermedia (FI), más conveniente para su posterior procesamiento.
El concepto de heterodino sustenta el funcionamiento de un receptor de radio superheterodino, un sistema en el que la señal de entrada se mezcla con una señal heterodina para producir una frecuencia intermedia fija y estable, independiente de la frecuencia del canal recibido. Este enfoque simplifica el diseño de filtros y amplificadores, permite una sintonización precisa y mejora la selectividad y sensibilidad del sistema.
La heterodinación también se utiliza en radares, sistemas de comunicación por satélite, analizadores de espectro, instrumentos musicales y procesamiento de señales acústicas. El proceso se basa en las propiedades de componentes electrónicos no lineales como diodos, transistores o circuitos integrados para producir nuevos componentes espectrales.
Desde un punto de vista físico, el heterodino resulta de la multiplicación de dos formas de onda sinusoidales en el dominio del tiempo, lo que da lugar a componentes con frecuencias que son la suma y la diferencia de las señales originales. La elección de una de ellas -normalmente la de menor frecuencia- permite simplificar el análisis y el tratamiento posteriores de la señal sin perder la información que contiene.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.