+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Hodómetro - definición

Un Hodómetro es un instrumento de medida utilizado para determinar la distancia recorrida en función del número de revoluciones de una rueda u otro elemento rodante que se desplaza a lo largo de un recorrido. El funcionamiento del hodómetro se basa en contar las revoluciones y convertirlas en distancia utilizando el diámetro conocido de la rueda, lo que permite medir la distancia de forma directa y mecánicamente sencilla. La historia de este aparato se remonta a la antigüedad, pero hoy en día se utilizan tanto versiones mecánicas como electrónicas.

En los sistemas hodométricos modernos, sensores ópticos, magnéticos o codificadores de impulsos registran el movimiento de rotación y estos datos se procesan digitalmente para proporcionar información sobre la distancia recorrida. Los hodómetros son parte integrante de muchos vehículos terrestres, robots móviles, maquinaria agrícola, así como equipos de topografía y medición utilizados en ingeniería civil. En los vehículos, el hodómetro suele estar integrado con los odómetros y los sistemas de navegación.

En la robótica móvil y la automatización, la hodometría se utiliza para estimar la posición a partir de mediciones locales del movimiento, lo que se denomina "dead reckoning". dead reckoning*. Aunque las mediciones basadas en la hodometría son locales y no necesitan referenciarse a señales externas, su precisión está limitada por errores sistemáticos como el deslizamiento de las ruedas, la irregularidad del terreno o la deriva temporal. Por este motivo, los datos hodométricos se complementan a menudo con información procedente de otros sensores (por ejemplo, GPS, IMU), lo que permite la fusión de datos y mejora la precisión de la localización.

El diseño del hodómetro debe tener en cuenta las condiciones de funcionamiento, como la resistencia a la suciedad, las vibraciones o los cambios de temperatura, especialmente en aplicaciones sobre el terreno. A pesar de la disponibilidad de tecnologías de posicionamiento más avanzadas, los hodómetros siguen siendo un componente esencial y fiable de muchos sistemas de medición y control en el transporte y la tecnología industrial.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN