+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La implosión es el fenómeno de la materia que colapsa rápidamente hacia el interior bajo la influencia de una diferencia de presión significativa, con fuerzas que actúan desde el exterior hacia el centro del sistema investigado. A diferencia de una explosión, en la que se produce una expansión de la materia debido a un exceso de energía interna, la implosión se produce como resultado de una presión interna insuficiente en relación con la presión ambiente, lo que provoca un colapso estructural repentino.
Este fenómeno puede producirse tanto a escala macroscópica como microscópica. Un ejemplo de implosión técnica es el aplastamiento de un recipiente vacío a presión o al vacío como consecuencia de un daño en su envoltura, lo que provoca la penetración inmediata de aire atmosférico y la destrucción instantánea del mecanismo. En el contexto de la física nuclear, la implosión desempeña un papel clave en el diseño de algunas cargas termonucleares, en las que ondas de choque diseñadas con precisión convergen hacia el centro, comprimiendo el material fisionable hasta un valor crítico.
La implosión también se analiza en hidrodinámica y acoustics, donde va acompañada del fenómeno de la cavitación: el estallido de burbujas de gas en un líquido y su posterior colapso, generando localmente temperaturas y presiones muy elevadas. En el contexto de la astrofísica, la implosión está asociada al colapso gravitacional de estrellas masivas, que conduce a la formación de estrellas de neutrones o agujeros negros.
Desde el punto de vista de la ingeniería, el control y la modelización de la implosión requieren la consideración de cambios dinámicos en los parámetros del medio, la propagación de ondas de choque, las no linealidades de los materiales y la compleja interacción mecánico-térmica, lo que convierte a este fenómeno en objeto de investigación interdisciplinar en los límites de la mecánica, la termodinámica , la física del plasma y la ingeniería de materiales.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.