+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Inclinómetro es un instrumento de medida utilizado para determinar el ángulo de inclinación de un objeto con respecto a un nivel de referencia seleccionado, normalmente en relación con el plano horizontal. Dependiendo de su diseño, los inclinómetros pueden medir la inclinación unidimensional o bidimensional, proporcionando información sobre la desviación en uno o dos ejes perpendiculares. Se utilizan en ingeniería civil, geotecnia, mecánica, robótica, automatización industrial y también en sistemas de navegación.
El funcionamiento de un inclinómetro se basa en la detección de un cambio de posición con respecto a un vector de fuerza gravitatoria. En los dispositivos analógicos, esto se realiza mediante componentes mecánicos como péndulos, burbujas de aire en un líquido o masas que se desplazan. Los diseños modernos utilizan sensores MEMS (microelectromecánicos) , que miden las aceleraciones gravitatorias y las convierten en ángulos de inclinación. Estos dispositivos ofrecen una gran precisión y pueden integrarse en sistemas electrónicos, lo que permite la lectura digital y la transmisión de datos.
Los inclinómetros son especialmente útiles para controlar la estabilidad de estructuras de ingeniería como presas, puentes, edificios o terraplenes, donde incluso pequeñas desviaciones pueden indicar deformaciones o riesgo estructural. En geotecnia, se utilizan para medir desplazamientos en suelos o taludes colocando sondas en orificios de medición especiales. En robótica y electrónica móvil, actúan como sensores de orientación, permitiendo la estabilización de plataformas y la corrección de trayectorias.
La precisión de medición de un inclinómetro depende de su diseño, rango de medición, resistencia a las interferencias y calidad de la calibración. En muchas aplicaciones, también es importante la resistencia a las vibraciones, las fluctuaciones de temperatura y otros factores ambientales. En combinación con otros sensores, como los giroscopios o los magnetómetros , los inclinómetros forman parte de complejos sistemas de navegación inercial y de diagnóstico técnico.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.