+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Intermodulación es un fenómeno no lineal que implica la formación de señales adicionales con nuevas frecuencias como resultado de la interacción simultánea de dos o más ondas de frecuencias diferentes en un circuito electrónico no lineal. Estas frecuencias son combinaciones de sumas y diferencias de múltiplos enteros de las señales de entrada y no están presentes en la señal original, lo que puede provocar distorsiones e interferencias en el trayecto de transmisión.
El fenómeno de la intermodulación se produce sobre todo en equipos de radio, amplificadores, mezcladores de frecuencias, filtros y otros componentes que no se comportan de forma totalmente lineal ante las señales. En la práctica, los productos de intermodulación de orden inferior (por ejemplo, de tercer orden) son especialmente importantes, ya que pueden producirse cerca de la banda útil e interferir en la transmisión. En los sistemas de comunicación inalámbricos, la intermodulación puede provocar solapamientos de señales, reducir la calidad de la transmisión y degradar la relación señal/ruido.
En radioingeniería y telecomunicaciones, el nivel de intermodulación se analiza como uno de los parámetros clave de calidad de los transceptores. Para ello se utilizan, entre otros, el factor de intermodulación (IP - Intermodulation Product) y el punto de cruce de tercer orden (IP3), que determinan la capacidad del sistema para funcionar con múltiples señales sin generar una distorsión excesiva. Medir y reducir los efectos de la intermodulación es esencial en el diseño de sistemas multicanal como estaciones base, receptores SDR, equipos de medición o sistemas de audio de gama alta.
Este fenómeno es universal y también puede producirse en la acústica y en la tecnología de la luz si las señales interactúan con elementos con propiedades no lineales. En electrónica, su presencia suele ser indicativa de componentes imperfectos o sobrecarga de componentes, por lo que uno de los objetivos del diseño de circuitos es minimizar los efectos de la intermodulación en el rango utilizable.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.