+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Inversión de temperatura es un fenómeno meteorológico que consiste en una inversión del gradiente normal de temperatura atmosférica en el que la temperatura, en lugar de disminuir al aumentar la altitud, aumenta en una capa de aire determinada. En condiciones típicas de la troposfera, la temperatura disminuye a razón de unos 6,5°C por cada kilómetro de altitud, mientras que en el caso de una inversión, se observa un aumento de la temperatura con la altitud en una capa limitada a decenas o centenares de metros.
El mecanismo de formación de una inversión puede estar relacionado con diversos procesos físicos, como la radiación de calor desde la superficie terrestre en noches frescas y sin nubes, la afluencia de aire más cálido sobre la superficie terrestre más fría o la compresión del aire debida a la subsidencia en sistemas de alta presión. En condiciones de baja inversión atmosférica, se reduce el intercambio vertical de masas de aire, lo que provoca la acumulación de contaminantes, aerosoles y humedad cerca de la superficie del suelo.
La inversión térmica desempeña un papel importante en la configuración de las condiciones meteorológicas locales y la calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas y los valles de montaña, donde puede provocar un deterioro significativo de la visibilidad y un aumento de la concentración de sustancias nocivas en la atmósfera. En ingeniería ambiental y meteorología se utilizan modelos numéricos para predecir las condiciones de inversión, lo que es importante para el diseño de sistemas de ventilación natural, la planificación urbana y la evaluación del impacto ambiental de las inversiones.
El fenómeno de inversión de la temperatura también afecta a la propagación de las ondas electromagnéticas, incluidas las ondas de radio y las ondas de radar, al cambiar la refracción atmosférica, lo que puede provocar un aumento de la cobertura de la señal o efectos de interferencia. En el contexto de la variabilidad climática, las inversiones pueden afectar al balance energético de la superficie terrestre y a la dinámica atmosférica, sobre todo en las regiones polares, donde se producen inversiones prolongadas asociadas a una capa de hielo y a un calentamiento solar limitado.
En el ámbito de la investigación, el análisis de las inversiones de temperatura es un elemento importante para vigilar los efectos de las islas de calor urbanas, los procesos de formación de bruma por radiación y la dinámica de la capa límite atmosférica, lo que tiene una relevancia directa para la modelización del transporte de contaminantes y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.