+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Iteración es el proceso de repetir una secuencia específica de operaciones con el fin de acercarse a un resultado esperado, resolver un problema o alcanzar los siguientes pasos de procesamiento de datos. El concepto tiene aplicaciones en muchos campos de la ciencia y la tecnología, sobre todo en matemáticas, informática, automatización y algoritmia. El enfoque iterativo consiste en transformar sucesivamente un estado inicial aplicando repetidamente el mismo procedimiento, y cada valor sucesivo se deriva del anterior.
En informática, la iteración suele referirse a la repetición de instrucciones dentro de un bucle de programación, en el que un fragmento específico de código se ejecuta repetidamente hasta que se cumple una condición lógica determinada. Puede tratarse de un bucle con un número fijo de repeticiones o de una construcción condicional en la que el número de iteraciones depende de los datos actuales. En términos funcionales, la iteración se utiliza a veces como alternativa a la recursividad, permitiendo un procesamiento más controlado y eficiente en memoria de tareas computacionales complejas.
En matemáticas y análisis numérico, la iteración constituye la base de muchos métodos para la solución aproximada de ecuaciones no lineales, la optimización o el análisis de convergencia. Ejemplos típicos son los métodos de Newton, gradiente o relajación, en los que cada aproximación sucesiva depende del resultado del paso anterior y aproxima la solución a una cierta precisión.
En software engineering iteration también se refiere a la naturaleza cíclica del proceso de desarrollo de productos, por ejemplo en las metodologías ágiles (Agile), en las que el desarrollo de un sistema se lleva a cabo por etapas, con revisión periódica de los resultados y la posibilidad de hacer correcciones. La iteración permite una adaptación flexible a los requisitos cambiantes y una identificación y corrección más rápidas de los errores.
Independientemente del campo de aplicación, la iteración es una herramienta versátil que permite abordar una solución paso a paso con control sobre el proceso y la posibilidad de evaluar su eficacia y precisión.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.