+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Joystick es un dispositivo de entrada utilizado para controlar el movimiento o la posición en sistemas electrónicos, informáticos y mecatrónicos. Consiste en una palanca cuya posición se registra en relación con uno o varios ejes y luego se convierte en señales eléctricas que se transmiten al sistema que se controla. El mecanismo de funcionamiento del joystick suele basarse en transductores analógicos (por ejemplo, potenciométricos, magnéticos u ópticos) o digitales (por ejemplo, microinterruptores o codificadores) que detectan las oscilaciones en los ejes X, Y y, a veces, Z o giratorios.
Los joysticks se utilizan en aplicaciones muy diversas: desde juegos y simuladores de ordenador hasta pupitres de control industrial, pasando por sistemas de automatización, de robótica, dispositivos médicos y control de máquinas móviles. En los sistemas interactivos, actúan como interfaz ergonómica para que el usuario dirija objetos de forma intuitiva, navegue en el espacio tridimensional o ajuste parámetros. En aplicaciones especializadas, los joysticks pueden equiparse con botones, rodillos e interruptores adicionales para permitir la ejecución simultánea de múltiples funciones.
Gracias a su diseño, el joystick permite un control proporcional suave, en el que el grado de inclinación se traduce en la intensidad o velocidad del sistema de accionamiento. En las versiones analógicas, la señal de salida es una tensión que depende de la posición de la palanca, mientras que las versiones digitales generan pulsos lógicos correspondientes a direcciones de movimiento específicas. Los modelos avanzados pueden utilizar sensores capacitivos, giroscopios o sistemas hápticos , lo que aumenta la precisión y la interactividad.
El diseño de los joysticks debe tener en cuenta factores mecánicos como la durabilidad, la resistencia a las sobrecargas, la elasticidad de retorno a la posición neutra y la estabilidad de la señal en condiciones de vibración. En las interfaces industriales, estos dispositivos suelen comunicarse mediante estándares analógicos (0-10 V, 4-20 mA) o protocolos de transmisión digital como USB, CAN o RS-232, en función del entorno de aplicación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.