+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Calorímetro - definición

El Calorímetro es un instrumento de medida utilizado para determinar la cantidad de calor intercambiado durante procesos físicos, químicos o biológicos. Su funcionamiento se basa en el principio del balance energético, según el cual un cambio en la temperatura de un sistema controlado permite calcular la energía calorífica transferida o absorbida como resultado de una reacción, transformaciones de fase o interacciones de materiales. Como disciplina científica, la calorimetría se utiliza tanto en laboratorios químicos como en ingeniería de materiales, biología, farmacia o tecnología térmica.

El diseño básico de un calorímetro es un recipiente sellado en el que tiene lugar el proceso investigado y un sistema preciso de medición de la temperatura y el volumen. En los modelos sencillos, el calorímetro consiste en un recipiente con agua en el que se coloca una muestra que emite o absorbe calor. Los sistemas más avanzados utilizan aislamiento adiabático, bombas de calor, fuentes de energía controladas y sensores diferenciales que permiten medir el calor con una precisión muy elevada. La capacidad calorífica del sistema, que debe conocerse o controlarse, desempeña un papel fundamental.

En función de la aplicación, existen diferentes tipos de calorímetros, como los calorímetros de bomba (para medir el calor de combustión), los calorímetros diferenciales de barrido (DSC - para analizar los cambios de fase), los calorímetros de flujo (para estudiar líquidos y gases), los calorímetros isotérmicos (para controlar las reacciones a temperatura constante) y los microcalorímetros, utilizados en la investigación biológica y farmacológica. Los calorímetros permiten evaluar las características energéticas de las sustancias, la cinética de las reacciones, la estabilidad térmica, así como la eficacia de los materiales aislantes y combustibles.

La precisión de la medición en calorimetría depende de la sensibilidad del aparato, del grado de aislamiento térmico y de la calibración del instrumento. Los sistemas modernos utilizan la integración con ordenadores que permiten la adquisición automática de datos , los cálculos térmicos y la visualización de los resultados. En la ingeniería y la industria, la calorimetría contribuye al diseño de sistemas energéticos, la evaluación de la eficiencia de la combustión y el desarrollo de materiales funcionales y compuestos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN