+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un clúster informático es un conjunto de ordenadores (nodos) interconectados que trabajan juntos como una única unidad lógica de computación para aumentar la potencia de procesamiento, la fiabilidad o la disponibilidad del servicio. Los nodos de un clúster se comunican entre sí a través de una red informática de alta velocidad y realizan tareas comunes, operando sobre la base del reparto de carga, la redundancia o el procesamiento paralelo . A diferencia de un único ordenador, un clúster permite la computación distribuida, lo que aumenta significativamente la escalabilidad y eficiencia del sistema.
La arquitectura de clúster puede adoptar Otras formas en función de la aplicación: desde sistemas sencillos formados por varias máquinas hasta entornos complejos de tipo HPC (High Performance Computing) utilizados en simulaciones numéricas avanzadas, análisis de datos o modelización de fenómenos físicos. En el contexto de la fiabilidad, los clústeres también se utilizan en configuraciones de tipo HA (Alta Disponibilidad), en las que el fallo de uno de los nodos no interrumpe el funcionamiento de todo el sistema, gracias a mecanismos de conmutación por error y replicación.
Desde el punto de vista del usuario final, el clúster se comporta como un único sistema, aunque sus recursos estén físicamente dispersos. El software de gestión del clúster -por ejemplo, sistemas de cola de trabajos, mecanismos de equilibrio de carga o gestores de recursos- se encarga de asignar la potencia de cálculo, supervisar el estado de los nodos y la comunicación entre ellos. Un aspecto clave es también la configuración del sistema de archivos (por ejemplo, sistemas de archivos distribuidos), que garantiza un acceso coherente a los datos en toda la estructura.
Los clusters informáticos se utilizan en muchos ámbitos, como la computación científica, el procesamiento paralelo, el aprendizaje automático , el renderizado de gráficos, los servidores de bases de datos o los sistemas empresariales. Su construcción y gestión requieren conocimientos en sistemas operativos, redes informáticas, programación paralela y seguridad y escalabilidad de la infraestructura.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.