+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La Codificación De Corrección De Errores (ECC; forward error correction, FEC) es una técnica de procesamiento utilizada en los sistemas de transmisión y almacenamiento de información para detectar y autocorregir los errores que se producen como consecuencia de interferencias, ruido o daños en el medio de transmisión. Consiste en añadir bits de control adicionales a los datos de uso, generados según un algoritmo matemático específico , que permite al receptor identificar y corregir la información recibida erróneamente sin necesidad de retransmitirla.
La codificación correctiva es un componente clave de los sistemas digitales, especialmente cuando resulta imposible o caro retransmitir los datos, como en los enlaces por satélite, streaming, redes inalámbricas, almacenamiento o circuitos integrados. Los códigos más utilizados son los de bloque (Hamming, BCH, Reed-Solomon, etc.), así como los de empalme y turbo, que permiten una alta eficacia de corrección con relativamente poca sobrecarga de redundancia. Los sistemas de telecomunicaciones modernos también utilizan códigos de comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) y códigos polares, conocidos por su alto rendimiento cercano al límite de Shannon.
En la práctica, la codificación FEC tiene lugar en el lado transmisor, donde los datos se transforman en una cadena codificada y luego se transmiten por el canal. El receptor, basándose en la estructura del código y las reglas de descodificación, analiza la señal recibida y reconstruye los datos originales, incluso en presencia de errores. La eficacia de la corrección depende de la potencia del código (el número de errores detectados y corregidos), la longitud de la codificación y el algoritmo de descodificación.
La codificación correctiva sustenta la fiabilidad de la transmisión y el almacenamiento de la información digital, garantizando la integridad de los datos y haciendo que los sistemas sean más resistentes a las interferencias. Su aplicación requiere conocimientos de teoría de la información, álgebra lineal y algoritmos numéricos, y la selección de un código concreto depende de las características del canal, el rendimiento requerido y el nivel de protección contra errores.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.