+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La coercitividad magnética es una magnitud física que describe la capacidad de un material ferromagnético para resistir la desmagnetización. Se define como el valor de la intensidad del campo magnético externo que debe aplicarse en la dirección opuesta a la magnetización original del material para reducir completamente su magnetización (es decir, llevar la magnetización a cero). La coercitividad es uno de los parámetros clave que caracterizan las propiedades magnéticas de los materiales y se expresa en unidades de intensidad de campo magnético (por ejemplo, A/m u Oe).
Este fenómeno forma parte integrante de la curva de histéresis curva magnética, que describe la relación entre el campo magnético y la inducción magnética en un material. El punto de intersección de esta curva con el eje de campo a inducción cero corresponde precisamente al valor de la coercitividad. Cuanto mayor es la coercitividad, mayor es el campo que debe aplicarse para invertir el sentido de la magnetización, lo que significa que el material presenta una gran durabilidad magnética y resistencia a los campos externos.
Los materiales con alta coercitividad, denominados ferromagnetos duros , se utilizan para fabricar imanes permanentes que conservan sus propiedades magnéticas durante largos periodos de tiempo. Algunos ejemplos son las aleaciones de neodimio-hierro-boro (NdFeB) o los imanes cerámicos de ferrita . Por el contrario, los materiales de baja coercitividad, conocidos como imanes blandos, se magnetizan y desmagnetizan con facilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones en núcleos de transformadores, bobinas y circuitos electrónicos en los que es importante una rápida variación del estado magnético.
La coercitividad magnética depende de muchos factores, como la estructura cristalina del material, la presencia de dopantes, las tensiones internas, el tratamiento térmico y el tamaño de grano. En ingeniería de materiales y electrónica, la determinación y el control precisos de la coercitividad permiten diseñar componentes magnéticos con las propiedades funcionales deseadas, adaptados a aplicaciones industriales, energéticas e informáticas específicas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.