+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Compresor - definición

Compresor es un dispositivo técnico utilizado para aumentar la presión de un gas reduciendo su volumen, respetando los principios de la termodinámica de los gases. En la práctica industrial, los compresores se utilizan para comprimir aire y otros gases, lo que permite almacenarlos, transportarlos o utilizarlos directamente como medio de trabajo en Motores neumáticos, sistemas de refrigeración y aire acondicionado y en procesos tecnológicos.

El mecanismo de funcionamiento de un compresor consiste en realizar un trabajo mecánico sobre un gas por medio de un elemento de trabajo, que puede ser un pistón, un tornillo, unas paletas o una membrana. La energía mecánica se transfiere a las moléculas del gas, aumentando su energía interna y provocando un aumento de la presión y, en la mayoría de los casos, de la temperatura. Según su diseño, los compresores se dividen en compresores de desplazamiento positivo y compresores de flujo, que difieren en la forma en que se lleva a cabo el proceso de compresión.

El diseño de los compresores debe tener en cuenta parámetros como la presión máxima de funcionamiento, la capacidad volumétrica, la eficiencia energética y los requisitos de refrigeración del medio comprimido. Los compresores de alto rendimiento utilizan sistemas avanzados de intercooler y lubricación para minimizar las pérdidas mecánicas y térmicas. Los desarrollos modernos suelen utilizar compresores exentos de aceite, esenciales en las industrias alimentaria, farmacéutica y electrónica, donde la pureza absoluta del gas comprimido es crítica.

En la práctica de Automatismos industriales, los compresores son parte integrante de los sistemas neumáticos, ya que proporcionan energía a actuadores, válvulas y Herramientas neumáticas. Las aplicaciones especializadas también utilizan compresores para gases técnicos, como hidrógeno o nitrógeno, en sistemas que requieren una gran estanqueidad y un control preciso de los parámetros del proceso.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN