+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Cuantificación - definición

La cuantificación es el proceso de conversión de valores continuos de una señal en valores discretos, utilizado principalmente en el campo del tratamiento digital de la información. Consiste en mapear un conjunto infinito de posibles valores de una señal de entrada en un conjunto finito de representaciones digitales, lo que permite almacenar y analizar datos en sistemas digitales. Este proceso es un paso inherente a la conversión analógico-digital, tras el muestreo de la señal.

En términos matemáticos, la cuantificación consiste en redondear los valores de las muestras de señal a los niveles aceptables más próximos, lo que da lugar a un error de cuantificación: la diferencia entre la señal real y su representación digital. La magnitud de este error depende del número de niveles de cuantificación y, por tanto, de la resolución del convertidor y del formato de grabación utilizado. Cuanto mayor sea el número de bits por muestra, mayor será la precisión de la representación, pero también mayor será la memoria y la potencia de procesamiento necesarias.

La cuantificación se encuentra en varios campos de la tecnología, como la codificación de audio e imagen, los sistemas de comunicación y la modelización numérica. En el contexto del procesamiento de señales , las técnicas para minimizar la distorsión de la cuantificación, como dithering, son de especial importancia para reducir la distorsión subjetivamente percibida . En las aplicaciones de ingeniería, la cuantificación representa un compromiso entre la precisión cartográfica y la eficiencia de los recursos del sistema.

En los algoritmos modernos inteligencia artificial y gráficos por ordenador, este proceso también se utiliza a veces para reducir las dimensiones de los datos o comprimir los parámetros del modelo, lo que favorece su optimización en condiciones de potencia de cálculo limitada, como ocurre en los dispositivos integrados.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN