+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Las Licas son hilos finos y flexibles fabricados con materiales conductores, normalmente cobre, que forman las fibras constituyentes individuales de un cable multifilar. A diferencia de los conductores monofilares, la estructura de las licas está formada por múltiples fibras trenzadas entre sí, lo que confiere al conductor una mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga mecánica durante la flexión y el movimiento frecuentes.
El uso de caras en la construcción de cables es crucial en aplicaciones en las que se requiere un alto grado de flexibilidad mecánica, como el cableado de equipos en movimiento, las conexiones en robótica, la automatización industrial o los cables de alimentación en herramientas eléctricas. Desde el punto de vista de las propiedades eléctricas, las caras ofrecen una conductividad similar a la de los alambres macizos con la misma área de sección transversal, pero pueden mostrar un comportamiento diferente a frecuencias más altas debido al fenómeno de pelado .
Cada una de las fibras que forman la cara puede estar recubierta de una capa aislante o estar sin aislar, dependiendo del uso previsto del alambre. Para mejorar las propiedades de servicio, como la resistencia a la corrosión o la soldabilidad, a veces las caras se estañan, se platean o se cubren con otras capas protectoras. Su disposición y la forma en que están trenzados influyen en los parámetros mecánicos y eléctricos de todo el cable, como la flexibilidad, la durabilidad y la impedancia .
En el contexto de la fabricación de cables, el término "cara" también se refiere al proceso de preparación del cable, que implica la torsión adecuada de las fibras en haces con una disposición geométrica específica. La precisión de la fabricación y la uniformidad de la distribución de las fibras tienen un impacto significativo en la calidad y la fiabilidad de los cables en funcionamiento a largo plazo, especialmente en condiciones de mayor carga dinámica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.