+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Número Mach (M) - definición

El número de Mach (M) es un parámetro adimensional utilizado en mecánica de fluidos y aerodinámica para determinar la relación entre la velocidad de un objeto en movimiento y la velocidad local del sonido en el medio en el que se mueve. El valor del número de Mach es un indicador clave de la naturaleza del flujo, ya que distingue entre flujo subsónico, supersónico e hipersónico.

Si el número de Mach es inferior a uno, el flujo se denomina subsónico. Cuando el valor supera uno, se trata de flujo supersónico, mientras que con valores muy altos se habla de flujo hipersónico. Un número Mach igual a uno indica que se ha alcanzado la velocidad del sonido y se denomina estado transónico, que a menudo acompaña a la formación de fenómenos ondulatorios como las ondas de choque.

El uso del número de Mach es especialmente importante en aviación, balística, diseño de túneles de viento y diseño de vehículos espaciales. Este parámetro también se utiliza en la descripción de flujos de gas en conductos, turbinas, toberas y motores a reacción. El valor del número de Mach determina, entre otras cosas, las distribuciones de presión, temperatura y densidad en el entorno de un cuerpo que se mueve en relación con un medio. La velocidad del sonido, de la que depende el número Mach, varía con la temperatura, por lo que un mismo objeto puede tener un número Mach diferente según la altura de vuelo o las condiciones atmosféricas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN