+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Logaritmo - definición

El Logaritmo es una función matemática inversa de la potencia, que permite determinar el exponente de la potencia a la que hay que elevar una base dada para obtener un número determinado. Formalmente, se llama logaritmo de un número x de base a (donde a > 0 y a ≠ 1) a un número y para el que se cumple la igualdad a^y = x. Esto se escribe como log(x) = y.

El uso principal del logaritmo es simplificar las operaciones con números grandes transformando la multiplicación en suma, la división en resta y la multiplicación en triplicación. Debido a estas propiedades, los logaritmos desempeñaron un papel importante en el desarrollo de las matemáticas computacionales, especialmente antes de la era de las calculadoras y los ordenadores, encontrando uso en los deslizadores logarítmicos y las tablas de cálculo, entre otras aplicaciones.

En matemáticas y ciencias técnicas se utilizan distintos tipos de logaritmos, en función de la base elegida. El logaritmo decimal, denotado como log(x), tiene una base de 10 y se utiliza comúnmente en ingeniería y física. El logaritmo natural, denotado como ln(x), tiene base e (número de Euler) y es común en análisis matemático y modelización de procesos exponenciales. En informática y teoría de la información, se utiliza el logaritmo con base 2, escrito como log(x), porque corresponde a la estructura binaria de los datos.

Los logaritmos desempeñan un papel importante en muchos campos, como el análisis de escalas de señales (por ejemplo, decibelios (dB) en acústica y telecomunicaciones), la modelización de fenómenos no lineales, la teoría de la complejidad de algoritmos y las transformaciones de datos en estadística y aprendizaje automático. Sus propiedades matemáticas, como la monotonicidad y la continuidad, las convierten en una herramienta útil en el análisis de funciones y las ecuaciones diferenciales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN