+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
LORAN (Long Range Navigation) es un sistema de radionavegación de largo alcance basado en la medición de la diferencia de los tiempos de recepción de las señales de radio emitidas por una red de transmisores terrestres. Funciona según el principio de localización hiperbólica, lo que permite determinar la posición geográfica de un barco, avión u otro objeto que se desplace en el espacio analizando los tiempos de propagación de las ondas de radio entre un receptor y un par de estaciones emisoras.
El sistema LORAN utiliza ondas de radio de baja frecuencia (LF), que, gracias a sus propiedades de propagación, permiten transmitir la señal a distancias muy largas, a menudo superiores a miles de kilómetros. Cada conjunto de transmisores consta de una estación principal y varias estaciones secundarias que envían impulsos de radio sincronizados a intervalos de tiempo definidos con precisión. El receptor compara los momentos de llegada de las señales de las distintas estaciones y, a partir de ahí, determina una hipérbola de posibles localizaciones, y la intersección de varias de esas hipérbolas permite determinar la posición exacta.
El sistema se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y desempeñó un papel importante en la navegación marítima y aeronáutica durante varias décadas. Gracias a su capacidad para funcionar en condiciones atmosféricas adversas y a su independencia de los satélites, LORAN se consideraba una herramienta estable y tolerante a fallos para ayudar a la orientación espacial, especialmente en regiones polares y oceánicas.
La versión moderna del sistema es eLORAN (enhanced LORAN), que ofrece mayor precisión, sincronización con el tiempo atómico e integración con los sistemas de navegación modernos, incluido GPS. Gracias a su mayor inmunidad a las interferencias electromagnéticas y a su capacidad para funcionar bajo interferencias de señales de satélite, eLORAN se está considerando un sistema alternativo o de reserva a los sistemas mundiales de navegación por satélite en el contexto de la seguridad de infraestructuras críticas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.