+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La luminancia es una magnitud fotométrica física que describe la intensidad de la luz emitida, reflejada o transmitida por una superficie en una dirección determinada, en relación con un área unitaria de dicha superficie y el ángulo sólido de observación. Se mide en candelas por metro cuadrado (cd/m²) y refleja el brillo subjetivamente percibido de una superficie por el observador.
A diferencia del flujo luminoso o la iluminancia, la luminancia tiene en cuenta la direccionalidad de la emisión de luz y su distribución espacial, lo que la hace especialmente importante en el análisis de la experiencia visual y la ergonomía visual. Es una magnitud direccional, lo que significa que depende del ángulo desde el que se observa una superficie, así como de la naturaleza de su estructura: mate, brillante o transparente.
La luminancia se utiliza en el diseño de la iluminación, las pantallas y la óptica de los sistemas de visión, donde es importante controlar y evaluar el nivel de brillo de los distintos elementos de una escena. En tecnología de pantallas, se utiliza para definir parámetros de imagen como el contraste y la legibilidad en diferentes condiciones de iluminación. También es un parámetro clave en el análisis del confort visual y la protección ocular, por ejemplo al evaluar el deslumbramiento en espacios de oficina.
Las mediciones de luminancia utilizan instrumentos especializados -medidores de luminancia- que miden la cantidad de luz que incide sobre un transductor óptico en un campo de visión específico. Los métodos de medición modernos permiten analizar la distribución de la luminancia en grandes áreas con gran precisión, lo que es importante en el diseño de espacios públicos, infraestructuras viarias, así como en las industrias automovilística y aeroespacial.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.