+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Maser - definición

Maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) es un dispositivo que genera o amplifica radiación electromagnética en el rango de las microondas por emisión forzada de radiación, según un principio formulado dentro de la mecánica cuántica . Funciona según un principio similar al de un láser, pero a frecuencias mucho más bajas, normalmente en la banda de microondas o ondas de radio. Un elemento clave del funcionamiento del máser es el fenómeno de inversión de la ocupación, es decir, la obtención de un estado en el que el número de moléculas o átomos en el estado excitado supera al número de moléculas en el estado básico.

En un sistema máser clásico, los átomos o moléculas de un medio amplificador activo -por ejemplo, amoníaco, rubidio o gases nobles- se introducen en una cavidad resonante, donde tiene lugar la emisión inducida de radiación bajo la influencia de un campo electromagnético. A continuación, las ondas de microondas emitidas se amplifican de forma coherente, lo que da lugar a una señal intensa con gran homogeneidad de fase y frecuencia.

El máser se inventó antes que el láser y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la física cuántica, la tecnología de microondas y la radiometría . Encuentra aplicaciones en radioastronomía, metrología de tiempo y frecuencia, sistemas de radar y en la construcción de patrones de frecuencia con una estabilidad ultraelevada. Debido a su muy bajo ruido intrínseco, los máseres también se utilizan como amplificadores de señal en dispositivos de detección, como receptores de señales de sondas espaciales distantes o detectores cuánticos en sistemas criogénicos. La investigación actual se centra en el desarrollo de máseres que funcionen a temperatura ambiente y en su integración con la fotónica y las tecnologías espintrónicas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN