+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El Método Karnaugh es una técnica gráfica de simplificación de funciones lógicas, utilizada en el diseño de circuitos digitales. Permite reducir el número de variables y operaciones booleanas en expresiones booleanas sin cambiar su funcionalidad. Se utiliza principalmente para minimizar funciones expresadas como suma de productos (SOP) o producto de sumas (POS), lo que se traduce en diagramas lógicos simplificados, reducción del número de puertas y aumento de la eficacia de los circuitos digitales.
El método se basa en los llamados mapas de Karnaugh, matrices bidimensionales en las que las celdas representan posibles combinaciones de valores de las variables de entrada de una función lógica. Cada celda corresponde a un valor de la función (normalmente 0 ó 1) asignado a un mintérmino o mtérmino concreto. El orden de las filas y columnas del mapa se corresponde con el código de Gray, lo que garantiza que las celdas vecinas sólo difieran en una variable, lo que es crucial para la agrupación.
El proceso de simplificación consiste en encontrar grupos de celdas adyacentes que contengan valores lógicos de 1 (o 0, según la forma de salida), que pueden combinarse en bloques rectangulares de un tamaño igual a una potencia de dos. Cada uno de estos grupos corresponde a un componente simplificado de una expresión lógica, en el que se omiten las variables que no afectan al resultado lógico en el rango dado.
El método de Karnaugh resulta especialmente útil cuando se analizan funciones con un número reducido de variables (normalmente hasta seis), ya que con números mayores los mapas se vuelven demasiado complejos y difíciles de utilizar con eficacia. No obstante, es una herramienta didáctica fundamental en la enseñanza de los fundamentos del diseño digital y constituye un punto de partida para técnicas de optimización más avanzadas, como el algoritmo Quine-McCluskey o la síntesis lógica automática en las herramientas CAD de .
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.