+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Microordenador - definición

Un Microordenador es un tipo de ordenador digital cuyo elemento informático principal es el microprocesador, un circuito integrado que contiene la unidad central de procesamiento (CPU). Surgió del desarrollo de la microelectrónica y representa uno de los logros más importantes en la miniaturización de la tecnología informática. Los microordenadores integran en una sola carcasa no sólo el procesador, sino también la memoria operativa, los circuitos de entrada-salida y, a menudo, el almacenamiento de datos y las interfaces de comunicación, lo que los convierte en unidades informáticas funcionalmente autónomas.

El término se generalizó en los años 70 con la aparición de los primeros ordenadores personales, que pusieron la informática al alcance de un amplio abanico de usuarios. A diferencia de los ordenadores mainframe y los miniordenadores, los microordenadores son pequeños, consumen poca energía y están diseñados para uso individual o integrado.

Desde el punto de vista arquitectónico, los microordenadores pueden funcionar con distintos sistemas operativos o como sistemas sin sistema (bare-metal), sobre todo en aplicaciones integradas. Se utilizan ampliamente en automatización, robótica, dispositivos de consumo y como plataformas educativas y de creación de prototipos. Hoy en día, muchos se presentan en forma de placas de desarrollo, como la Raspberry Pi, que ofrece una amplia gama de funcionalidades manteniendo un factor de forma compacto.

Un microordenador no es lo mismo que un microcontrolador: aunque ambos utilizan microprocesadores, un microcontrolador integra periféricos adicionales y suele funcionar en entornos creados a tal efecto. Un microordenador, en cambio, permite realizar tareas más complejas, como multitarea, procesamiento de datos y ejecución de un amplio software.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN