+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Transmisión Por Correa es un sistema de transmisión mecánica en el que la fuerza motriz se transmite a través de una correa -un elemento flexible y cerrado de cierta anchura y resistencia- entre al menos dos poleas (tambores o rodillos). Este diseño permite transmitir el par y el movimiento rotativo o lineal de forma continua, silenciosa y relativamente libre de vibraciones. Según la aplicación y las características del diseño, la correa puede ser de caucho, poliuretano, textil, metal o materiales compuestos, y su superficie puede ser lisa, dentada o perforada.
En la industria, las transmisiones por correa se utilizan ampliamente tanto en sistemas de manipulación de materiales (por ejemplo, cintas transportadoras) como en dispositivos mecánicos de precisión, como accionamientos en plotters, impresoras, escáneres o sistemas de posicionamiento de ejes en máquinas herramienta CNC. En el contexto de las transmisiones, las correas pueden sustituir a las correas trapezoidales clásicas o a las correas planas, ofreciendo propiedades de rendimiento más favorables en términos de resistencia a la tracción, resistencia a la fatiga y elasticidad dinámica.
Los parámetros de diseño importantes en las transmisiones por correa son la fuerza de precarga, la velocidad lineal, el radio de flexión de la correa, el coeficiente de fricción y la precisión de guiado a lo largo de la trayectoria de trabajo. Un diseño adecuado y un guiado correcto de la correa son cruciales para mantener la estabilidad de funcionamiento y reducir el desgaste mecánico y las pérdidas de energía debidas al deslizamiento o a una distribución desigual de los esfuerzos. Las transmisiones por correa son también un componente esencial en las soluciones de automatización industrial, donde apoyan el transporte sin personal y el control preciso del movimiento de los componentes de la línea de producción.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.