+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Niuton (N) - definición

El Niuton (N) es la unidad de medida de la fuerza en el SI (Sistema Internacional de Unidades), definida como la fuerza que proporciona a un cuerpo con una masa de un kilogramo una aceleración de un metro por segundo al cuadrado (1 N = 1 kg-m/s²). La unidad debe su nombre a Sir Isaac Newton, cuyo segundo principio de dinámica, formulado en el siglo XVII, define la relación fundamental entre fuerza, masa y aceleración.

En términos físicos, el newton describe la acción de una causa que modifica el movimiento de un cuerpo, tanto su velocidad como su dirección. La fuerza expresada en newtons es una cantidad vectorial, que tiene tanto un valor como una dirección de acción, lo que resulta crucial en el análisis de fenómenos mecánicos como el equilibrio, el movimiento uniformemente variable o las interacciones dinámicas.

En ingeniería y en la práctica técnica, el newton es la unidad básica utilizada para definir fuerzas en estructuras de edificios, maquinaria, dispositivos mecánicos y sistemas de propulsión. En campos como la mecánica de sólidos, la aerodinámica, la robótica y la biomecánica, el análisis de los valores de fuerza expresados en newtons permite diseñar sistemas técnicos seguros y eficientes.

Para las fuerzas utilizadas en contextos más precisos o que requieren una gran sensibilidad, como las mediciones a microescala y nanoescala, se utilizan múltiplos o alícuotas de la unidad newton, como los micronutones (μN) o los kilonutones (kN), para adaptar el rango de medición a la aplicación específica. En sistemas complejos, el análisis de las distribuciones de fuerzas y momentos, también expresadas en newtons y newton-metros (N-m), es fundamental en las pruebas de resistencia y dinámica de sistemas mecánicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN