+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Circuito de palanca - definición

Un circuito crowbar es un circuito de protección utilizado en sistemas electrónicos y de potencia para reducir rápida y eficazmente la tensión de salida a un nivel muy bajo (cercano a cero) en caso de que suba de forma incontrolada por encima de un valor umbral aceptable. La palanca funciona cortocircuitando la línea de alimentación a tierra o el carril negativo con un elemento conductor, normalmente un Tiristores, Triacs o Transistores, lo que provoca el quemado de un fusible o la activación de otro mecanismo para cortar el suministro eléctrico.

Este circuito no regula la tensión de forma continua, sino que actúa a prueba de fallos, activándose inmediatamente cuando se supera un umbral predeterminado. Suele utilizarse en Fuentes de alimentación estabilizadas, sistemas de alimentación de circuitos digitales sensibles y equipos de telecomunicaciones e industriales en los que una sobretensión podría dañar permanentemente los componentes. Para detectar una tensión anormal, se utilizan Comparadores, Diodos Zener u otros circuitos de referencia de tensión para controlar el elemento de ejecución de la palanca.

Un circuito crowbar típico funciona de forma rápida y fiable, proporcionando protección incluso en caso de sobretensiones repentinas . Tiene la ventaja de la sencillez de diseño y de que no es necesario supervisar continuamente el estado de la alimentación en el lado receptor, ya que la respuesta es automática. En la práctica, sin embargo, debe tenerse en cuenta el efecto de la palanca sobre la carga y la fuente de alimentación, ya que su disparo implica el flujo momentáneo de grandes corrientes de cortocircuito. Esto requiere la selección adecuada de elementos de protección, incluidos fusibles o sistemas automáticos de desconexión de la alimentación.

Este tipo de circuito también se utiliza en sistemas de protección contra sobretensiones más avanzados, como complemento de los circuitos de tipo clamp que limitan la tensión en lugar de cortocircuitarla. A pesar del desarrollo de métodos de protección modernos, la palanca sigue siendo una solución eficaz y fiable en muchas aplicaciones industriales y de laboratorio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN