+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Osmosis - definición

La ósmosis es un fenómeno fisicoquímico que consiste en el flujo espontáneo y direccional de un disolvente, normalmente agua, a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones con concentraciones diferentes de soluto. La membrana semipermeable permite el transporte libre de las moléculas de disolvente, pero bloquea el paso de la mayoría de las moléculas de soluto, lo que conduce a una igualación de los potenciales químicos entre los dos lados del sistema. El sentido de la ósmosis va siempre de una solución menos concentrada (hipotónica) hacia una solución más concentrada (hipertónica), aumentando su volumen y diluyendo su concentración.

El fenómeno de la ósmosis es crucial en biología celular, donde regula el equilibrio hídrico de los organismos y mantiene la homeostasis. El equilibrio osmótico afecta a la forma, la tensión y la función de las células vegetales y animales, especialmente en relación con la presión de turgencia. Desde el punto de vista de la termodinámica , la ósmosis se produce para minimizar la energía libre del sistema.

En ingeniería química y tecnología de membranas, la ósmosis se utiliza, entre otras cosas, en procesos de filtración y purificación de agua como la ósmosis inversa, en la que una presión externa aplicada se opone al flujo natural, lo que permite obtener disolvente puro a partir de soluciones muy contaminadas. Los procesos osmóticos también se utilizan en las industrias alimentaria, farmacéutica y energética, donde el control preciso de la permeabilidad de la membrana y de los gradientes de presión osmótica es fundamental para la eficacia tecnológica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN