+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
PAM (Pulse-Amplitude Modulation) es una técnica de modulación de pulsos en la que la información se codifica cambiando la amplitud de pulsos sucesivos a lo largo del tiempo. Cada impulso lleva un valor específico de una señal analógica o digital, que representa el nivel de tensión correspondiente a una muestra de la señal moduladora. El tiempo de aparición de los impulsos y su anchura permanecen constantes, mientras que sólo cambia su altura, en función del valor actual de la señal de entrada.
La modulación PAM es una de las formas básicas de modulación en transmisión de datos y sistemas de conversión analógico-digital. En las aplicaciones digitales, las amplitudes de los pulsos toman valores de un conjunto fijo de niveles discretos, lo que permite asignar a cada valor un código binario. En analógico, la amplitud cambia continuamente, reproduciendo la forma de onda original de la señal.
La técnica se utiliza en diversos ámbitos de las telecomunicaciones y la electrónica, como la transmisión de datos por canales alámbricos, los sistemas de próxima generación Ethernet (por ejemplo, 100GBASE-PAM4), los convertidores analógico-digitales y las comunicaciones ópticas. Debido a su sencillez, la PAM se utiliza a menudo como etapa básica en esquemas de modulación más complejos, como la QAM (modulación de amplitud en cuadratura).
Un aspecto importante de la PAM es su susceptibilidad al ruido lineal y no lineal y a la distorsión, lo que requiere métodos avanzados de corrección de errores y filtrado. Además, el aumento del número de niveles de amplitud digital (por ejemplo, PAM-4, PAM-8) permite transmitir más datos en el mismo ancho de banda , pero al mismo tiempo aumenta la sensibilidad al ruido y a los errores de detección. Por lo tanto, el diseño de sistemas que utilizan PAM requiere un ajuste preciso de los parámetros del trayecto de transmisión y el uso de algoritmos de modulación y demodulación adecuados.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.