+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La Paralaje es un fenómeno que consiste en un desplazamiento aparente de la posición de un objeto observado con respecto a un fondo lejano, causado por un cambio en el punto de observación. Este efecto es el resultado de la diferencia en el ángulo de visión del objeto desde dos posiciones diferentes y es proporcional a la distancia entre los puntos de observación e inversamente proporcional a la distancia del objeto al observador. La paralaje es un fenómeno importante en muchos campos técnicos y científicos, como la astronomía, la topografía, la mecánica de precisión y la óptica instrumental.
En astronomía, el paralaje trigonométrico permite determinar la distancia a las estrellas más cercanas midiendo el ángulo de cambio de su posición con respecto al fondo del cielo lejano, observadas con seis meses de diferencia cuando la Tierra se encuentra en lados opuestos de su órbita. En instrumentos ópticos como localizadores, microscopios o punteros analógicos, el fenómeno de paralaje puede provocar errores de lectura si la observación no se realiza exactamente sobre el eje de medición. Para minimizar los errores, se introducen diseños que eliminan el paralaje, por ejemplo utilizando espejos translúcidos o calibrando la óptica en consecuencia.
En infografía y visualización 3D, el efecto de paralaje se utiliza para crear la ilusión de profundidad variando la velocidad del fondo y el primer plano. En tecnología de visualización y sistemas de visión robótica el paralaje estereoscópico se utiliza para reconstruir la profundidad de la imagen y la representación espacial del entorno. En las ciencias naturales, como la meteorología o la oceanografía, los desplazamientos de paralaje se utilizan para medir con precisión la posición de objetos en movimiento.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.