+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Campo magnético - definición

Un Campo Magnético es un campo físico vectorial que describe los efectos de fuerza sobre cargas eléctricas en movimiento y sobre cuerpos que tienen un momento magnético. Es generado por corrientes eléctricas, campos eléctricos alternos o fuentes naturales de magnetismo, como los imanes permanentes. El campo magnético no existe como sustancia independiente, sino como manifestación de la variación electromagnética del espacio en la que la fuerza de Lorentz actúa sobre las partículas cargadas en movimiento.

El vector campo magnético determina tanto la dirección como el valor de la fuerza magnética que actúa sobre una carga unitaria que se mueve a una velocidad unitaria, según la regla de la mano derecha. Matemáticamente se define mediante la fórmula F = q(v × B), donde F es la fuerza magnética, q es la carga eléctrica , v es el vector velocidad de la partícula y B es el vector inducción magnética. La unidad SI del campo magnético es tesla (T).

El campo magnético es un componente intrínseco del campo electromagnético y tiene una estrecha relación con el campo eléctrico, tal como se describe en las ecuaciones de Maxwell. En un campo magnético no hay acción directa sobre cargas en reposo, sino sobre cargas y corrientes en movimiento, lo que constituye la base del funcionamiento de motores eléctricos, generadores, transformadores y muchos sensores.

Gráficamente, el campo magnético se representa mediante líneas de fuerza de campo que forman bucles cerrados y nunca se cruzan. Estas líneas se extienden desde el polo norte de la fuente de campo y vuelven al polo sur, creando una representación espacial de la distribución de la interacción magnética. En el caso de un conductor de corriente, las líneas de campo forman círculos alrededor de el conductor, según la regla helicoidal.

En presencia de materiales ferromagnéticos, el campo puede verse potenciado por el fenómeno de magnetización, dando lugar a una concentración de líneas de campo en el interior de estos materiales. Los fenómenos de campo magnético desempeñan un papel clave en la física del estado sólido, la ingeniería electromagnética, la tecnología de la comunicación, los sistemas de energía y los dispositivos de memoria magnética.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN