+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Bomba de carga - definición

Una Bomba De Carga es un tipo de convertidor de tensión en el que el cambio de nivel de tensión se consigue únicamente utilizando elementos capacitivos -condensadores- e interruptores electrónicos, sin necesidad de inductores. El principio de una bomba de carga consiste en cargar y conmutar periódicamente condensadores de forma que se transfiera una carga eléctrica entre diferentes puntos del circuito, lo que provoca un cambio en la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada.

Los circuitos de este tipo pueden utilizarse para subir (step-up), bajar (step-down) o invertir la polaridad de la tensión de alimentación. El proceso suele implementarse generando una secuencia adecuada de pulsos de control que controlan el estado de los interruptores electrónicos (por ejemplo, los transistores MOSFET), haciendo que la carga circule por los condensadores. Durante una fase del ciclo, el condensador se carga y durante la siguiente fase se descarga a un nivel de potencial diferente, permitiendo que se forme una nueva tensión de salida.

La ventaja de las bombas de carga es su diseño sencillo, su pequeño tamaño y su capacidad para integrarse en circuitos integrados sin necesidad de componentes inductivos, lo que las hace ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio y sistemas de bajo consumo. En la práctica, se utilizan en dispositivos portátiles, memorias no volátiles (EEPROM, Flash), relojes RTC, sensores y microcontroladores donde se requieren tensiones auxiliares adicionales.

Aunque la eficiencia de las bombas de carga puede ser inferior a la de los convertidores boost basados en inductancia, su alta integración y simplicidad hacen que se utilicen ampliamente cuando son aceptables bajas pérdidas de energía y el tamaño, el coste y la fiabilidad son fundamentales. El diseño de las bombas de carga exige tener en cuenta parámetros como la frecuencia de conmutación, las capacitancias de los condensadores, las resistencias de conmutación y los requisitos de corriente de salida.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN