+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Velocímetro es un instrumento de medición utilizado para determinar directamente la velocidad de movimiento de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia específico, por lo general en el contexto de vehículos de motor, aeronaves, embarcaciones o componentes de máquinas. Dependiendo de su aplicación, los velocímetros difieren en su principio de funcionamiento, diseño y método de presentación del resultado de la medición. Clásicamente, miden el valor de la velocidad lineal, aunque también puede haber versiones que registren la velocidad angular.
Los velocímetros mecánicos, electromagnéticos o electrónicos son los más utilizados en los vehículos de carretera. Los velocímetros mecánicos funcionan transmitiendo la rotación desde el tren motriz del vehículo al mecanismo del indicador a través de un eje flexible. En este sistema, el papel clave lo desempeña un Imanes giratorio, que induce un par en el tambor de aluminio, haciendo que la aguja oscile en proporción a la velocidad. Las versiones más modernas utilizan Sensores de Hall o transductores de impulsos, que convierten las señales de rotación en una señal digital interpretada por un microprocesador.
En las mediciones de laboratorio e industriales, los velocímetros pueden utilizar sensores ópticos, de radar, ultrasónicos o láser, en función de los requisitos de precisión, el entorno operativo y el tipo de objeto. En la aviación se utilizan mucho los velocímetros de presión, que utilizan la diferencia de presión dinámica y estática para determinar la velocidad relativa al aire.
Las mediciones precisas de la velocidad son esenciales en los sistemas de diagnóstico de movimiento, Automatismos, control y seguridad. Los velocímetros pueden formar parte de sistemas de medición más amplios, como registradores de datos, controladores de tracción o sistemas de posicionamiento, en los que la lectura de la velocidad se procesa en tiempo real para posteriores acciones de control o alarma.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.