+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
PROM (Programmable Read-Only Memory) es un tipo de memoria semiconductora no volátil que permite programar los datos una sola vez por el usuario tras el proceso de fabricación. A diferencia de la clásica ROM, cuyo contenido se almacena permanentemente durante la fabricación del chip, la PROM permanece vacía hasta la primera y también la última escritura.
La escritura de información en la PROM se realiza cambiando físicamente la estructura de las conexiones internas, normalmente quemando a través de finas cuerdas (llamadas fusibles) mediante un impulso eléctrico con los parámetros adecuados. Este proceso es irreversible: una vez programado, el contenido de la memoria no puede modificarse ni borrarse. Por esta razón, las PROM se utilizan cuando se requiere permanencia de los datos y protección contra modificaciones accidentales.
Estructuralmente, una PROM se basa en una matriz de celdas de memoria, organizadas como una rejilla de transistores o diodos conectados a elementos programables selectivamente. La lectura de los datos implica comprobar el estado de conducción de cada célula, lo que se hace rápidamente y sin necesidad de alimentación mientras se almacena la información.
Las PROM se utilizaron ampliamente en dispositivos electrónicos en las décadas de 1980 y 1990, antes de ser sustituidas en gran medida por tecnologías más flexibles como las EPROM y las EEPROM. A pesar de ello, aún pueden encontrarse en sistemas que requieren bajo coste, diseño sencillo y resistencia a la manipulación externa del contenido de la memoria.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.