+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Transformador De Corriente es un transformador de medida especializado cuya función es convertir proporcionalmente los valores de las grandes corrientes de funcionamiento que circulan por los circuitos de potencia a niveles seguros y útiles para los dispositivos de medida, protección y control. Su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética, en el que el devanado primario, a menudo de una sola bobina, se incorpora directamente al paso de la corriente, mientras que el devanado secundario, de varias bobinas, proporciona un valor de corriente reducido -normalmente escalonado a 1 A o 5 A- en función de la relación adoptada.
Estructuralmente, el transformador de corriente consta de un núcleo magnético de circuito cerrado, generalmente constituido por láminas ferromagnéticas de alta permeabilidad, alrededor del cual se arrollan los devanados. Para garantizar la precisión de la representación del valor eficaz de la corriente, es importante minimizar los errores angulares y de engranaje, lo que se regula mediante una clase de precisión adecuada, definida por las normas internacionales (por ejemplo, IEC 61869-2).
Los transformadores de corriente pueden ser secos, de aceite o de resina, y su selección depende de la tensión nominal, las condiciones ambientales y los requisitos de la aplicación. El funcionamiento con un devanado secundario abierto no es aceptable debido a la posibilidad de sobretensiones inducidas, que pueden provocar daños aislamiento y suponer un riesgo para la seguridad del operador.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.