+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Interrogatorio - definición

Interferencia es el fenómeno de interferencia de señales no deseadas entre canales o vías de transmisión en sistemas eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones. Implica la transferencia de cierta energía de señal de un circuito a otro, lo que puede provocar interferencias, distorsión de la información o degradación de la calidad de transmisión. La diafonía puede producirse tanto en forma de interferencia de la señal útil como de modulación de contenidos no deseados entre canales independientes.

Este fenómeno puede ser conducido o radiado. En el caso de la diafonía conducida, la señal interferente llega a la vía vecina a través de caminos conductores comunes, como líneas eléctricas, tierra o conectores. En la versión radiada, en cambio, se produce un acoplamiento electromagnético entre cables, placas de circuito impreso o circuitos que funcionan muy cerca, lo que es especialmente importante a altas frecuencias o velocidades de conmutación elevadas.

En los sistemas analógicos, la diafonía se traduce en la presencia de una señal no deseada en un canal adyacente, como las interferencias en la escucha de audio. En la transmisión digital, puede provocar una interpretación errónea de los datos, una reducción de la BER (tasa de error de bits) o la pérdida de la sincronización . Los efectos de la diafonía dependen de varios factores, como la longitud y geometría del cable, el apantallamiento, la impedancia característica de las vías, la frecuencia de la señal y la calidad del diseño del sistema.

La minimización de la diafonía es una cuestión clave en el diseño de placas de circuitos impresos, sistemas multicanal, cables de transmisión e interfaces de comunicación. Para ello se utilizan métodos adecuados de separación de pistas, apantallamiento, trenzado de cables, selección de topologías de placas de circuito impreso y uso de filtros y técnicas diferenciales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN