+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Un convertidor digital-analógico (DAC, o digital-to-analog converter) es un circuito electrónico utilizado para convertir una señal digital, representada por una secuencia de valores numéricos, en una señal analógica correspondiente de amplitud continua . El DAC desempeña un papel fundamental en los sistemas en los que los datos de procesamiento postdigital deben presentarse en forma analógica, por ejemplo, para controlar actuadores, generar sonido o representar información en vídeo.
El funcionamiento del convertidor se basa en el proceso inverso al que realiza un convertidor analógico-digital (ADC). Cada valor digital, normalmente almacenado en forma binaria, se convierte en un nivel de tensión o corriente correspondiente, según un rango de conversión y una resolución fijos. El resultado es una señal escalonada, que puede suavizarse mediante filtros analógicos para producir una forma de onda con variaciones suaves.
Los parámetros clave de un DAC son la resolución (número de bits), la precisión, la velocidad de procesamiento y el rango de tensión de salida. Cuanto mayor es la resolución, más niveles de salida pueden generarse, lo que se traduce en menores diferencias entre los valores sucesivos de la señal y una representación más detallada de la señal digital. La velocidad de procesamiento determina la frecuencia con la que el convertidor puede actualizar el estado de la salida, lo que es importante en aplicaciones que requieren que los valores analógicos cambien dinámicamente.
Los DAC se utilizan en sistemas de audio, Automatismos industriales, Aparatos de medición, instrumentos musicales, sistemas de control y sistemas que generan señales moduladas. Otros tipos de convertidores son los de ponderación resistiva, los de escalera R-2R, los sigma-delta o los modulados por ancho de pulsos. La elección de la tecnología adecuada depende de los requisitos de precisión, velocidad y nivel de ruido.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.