+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Punto de rocío - definición

Punto de rocío es la temperatura a la que debe enfriarse el aire de una humedad relativa determinada, a presión constante, para que el vapor de agua que contiene empiece a condensarse, es decir, a alcanzar un estado de saturación. A esta temperatura, el aire ya no es capaz de retener toda la humedad que contiene en estado gaseoso, lo que provoca la condensación en superficies más frías que el punto de rocío. Este fenómeno es importante tanto en meteorología como en ingeniería medioambiental, construcción, climatización y tecnología de medición.

El valor del punto de rocío depende directamente de la cantidad de vapor de agua presente en el aire y, por tanto, de su humedad absoluta. Cuanto mayor sea la concentración de vapor de agua, mayor será la temperatura del punto de rocío. Por ejemplo, en condiciones de humedad elevada, el punto de rocío puede estar próximo a la temperatura del aire, lo que supone un mayor riesgo de condensación. En cambio, con una atmósfera seca, el punto de rocío es mucho más bajo, lo que significa que el vapor de agua sólo puede condensarse a temperaturas muy bajas.

La medición del punto de rocío es importante para supervisar y controlar los procesos industriales en los que la condensación puede provocar corrosión, fallos en los equipos, deterioro de los productos o daños en las instalaciones. En los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), su control permite prevenir la humedad en los materiales de construcción y la aparición de moho. En meteorología, el punto de rocío se utiliza para predecir fenómenos como el rocío, la niebla o las heladas, así como para determinar los niveles de confort térmico humano.

La determinación del punto de rocío puede realizarse por métodos directos, como los Higrómetros de punto de rocío por condensación, o indirectos, basados en la medición de la temperatura y la humedad relativa del aire mediante algoritmos adecuados . Las aplicaciones industriales avanzadas también utilizan sensores electrónicos capaces de controlar continuamente este parámetro en tiempo real.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN