+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Moleteado El moleteado es un proceso de tratamiento plástico o mecánico de una superficie, que consiste en producir sobre el material un dibujo regular en forma de rejilla, ranuras o estrías, generalmente de carácter decorativo, funcional o tecnológico. Esta operación se realiza principalmente en tornos utilizando herramientas especiales denominadas moletas que, gracias a su estructura, permiten que el dibujo se introduzca a presión en la superficie mecanizada como resultado de la presión y el movimiento giratorio de la pieza.
La finalidad del moleteado suele ser aumentar la adherencia de la superficie, lo que es importante para componentes que se agarran con la mano, como Perillas, Manejas, Pomos o Mangos de Herramientas. En aplicaciones industriales, el moleteado también mejora la fricción , lo que permite una transmisión más eficaz de las fuerzas en las juntas de fricción. El proceso se utiliza tanto en la producción en serie como en la fabricación de precisión de piezas individuales en mecánica de precisión, instrumentos de medición o componentes de dispositivos electrónicos.
Los parámetros del moleteado, como el ángulo de las muescas, la profundidad del dibujo, el tipo de malla (recta, cruzada u oblicua) y la separación de los dientes, se seleccionan individualmente en función de los requisitos funcionales y estéticos. Un moleteado de alta calidad requiere tener en cuenta las propiedades del material de la pieza para evitar el aplastamiento excesivo, el agrietamiento o la distorsión de la superficie. En la práctica industrial, este proceso puede llevarse a cabo presionando el moleteado en el material (moleteado estático) o haciéndolo rodar sobre la superficie de la pieza (moleteado rotativo), lo que reduce la carga sobre la Herramienta y mejora la calidad del dibujo.
En las tecnologías de fabricación modernas, el moleteado también ha encontrado aplicación como método de preparación de superficies para procesos de adhesión o soldadura, en los que la microestructura del patrón mejora la adhesión de la soldadura al sustrato. La automatización de los procesos de moleteado dentro de los sistemas CNC permite la reproducción precisa de patrones en componentes con formas complejas, manteniendo una alta repetibilidad y control de calidad, lo que es especialmente importante en la producción de componentes aeroespaciales, médicos y de microingeniería.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.