+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Reguladores lineales - definición

Un Regulador lineal (estabilizador lineal) es un circuito electrónico utilizado para estabilizar la tensión de salida en un nivel determinado, independientemente de las variaciones de la tensión de entrada y de la carga. Funciona según el principio de regulación lineal del flujo de corriente mediante un elemento activo, normalmente un transistor que funciona en el rango activo, cuya resistencia se varía suavemente para mantener constante la tensión de salida.

El componente básico de un Regulador lineal es un circuito de referencia de tensión (referencia), un amplificador de error y un elemento regulador. El amplificador compara la tensión de salida con el valor de referencia y, sobre esta base, controla el transistor para compensar cualquier desviación. Esto garantiza que la tensión de salida permanezca estable, incluso con fluctuaciones en la tensión de alimentación o cambios en la carga conectada.

Los Reguladores lineales se caracterizan por su sencillez de diseño, bajo ruido y buena respuesta dinámica, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones que requieren una tensión de alimentación limpia, como circuitos analógicos, sistemas de audio, Sensores de medición o componentes de RF. Sin embargo, su limitación significativa es su baja eficiencia energética cuando hay una diferencia significativa entre la tensión de entrada y la de salida, ya que el exceso de energía se convierte en calor disipado en el elemento regulador.

En el diseño de Reguladores lineales deben tenerse en cuenta aspectos térmicos como la refrigeración de los Transistores y la máxima pérdida de potencia. El uso de un disipador de calor adecuado y la protección contra sobrecargas son cruciales para la fiabilidad y seguridad del funcionamiento del sistema. En comparación con los reguladores de impulsos, los reguladores lineales ofrecen menos interferencias electromagnéticas, pero son menos eficientes energéticamente a altas corrientes y tensiones de entrada.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN