+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Reticencia - definición

La reluctancia es una magnitud física que describe la resistencia que un circuito magnético dado opone al flujo de flujo magnético. Es análoga a la resistencia en los circuitos eléctricos, pero se refiere a los fenómenos que se producen en un campo magnético. La reluctancia depende de la geometría del circuito magnético y de las propiedades de los materiales que lo componen, principalmente la longitud del trayecto magnético, la sección transversal y la permeabilidad magnética del medio.

Matemáticamente, la reluctancia se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz (FMM) y el flujo magnético. En el sistema SI de unidades se expresa en amperios por weber (A/Wb). Aumenta con la longitud de la trayectoria del flujo y disminuye con el aumento del área de la sección transversal o el uso de material con mayor permeabilidad magnética. El vacío y el aire, que tienen una permeabilidad muy baja, tienen una reluctancia elevada, mientras que los materiales ferromagnéticos como el acero o el hierro tienen una reluctancia mucho menor.

La reluctancia desempeña un papel clave en el diseño de transformadores, Bobinas, motores y dispositivos electromagnéticos, en los que un guiado adecuado de los flujos magnéticos permite lograr una alta eficiencia energética. La práctica técnica también tiene en cuenta la no linealidad de la reluctancia, resultante de la saturación de los materiales magnéticos y de la presencia de entrehierros en los núcleos. En los circuitos magnéticos, al igual que en los eléctricos, se utilizan analogías con la ley de Ohm, lo que permite modelizar el flujo de flujo mediante ecuaciones de circuito simplificadas.

Comprender y controlar la reluctancia permite optimizar los circuitos magnéticos en cuanto a pérdidas, inductancia y distribución del campo, lo cual es importante tanto en dispositivos de potencia como en sensores o actuadores para sistemas Automatismos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN