+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Resistencia térmica - definición

Resistencia térmica es una magnitud física que describe la resistencia que ofrece un material o sistema al flujo de calor. Es análoga a la resistencia eléctrica, pero se refiere a la conductividad térmica en lugar de a la conductividad eléctrica. En sus términos más sencillos, define qué diferencia de temperatura es necesaria para que un flujo de calor unitario fluya a través de un elemento. La unidad de resistencia térmica en SI es el kelvin por vatio (K/W).

En un contexto técnico, la resistencia térmica se produce en la descripción del flujo de calor a través de estructuras homogéneas y complejas, desde capas individuales de materiales hasta sistemas electrónicos completos. Se define como la relación entre la diferencia de temperatura entre dos puntos y la potencia calorífica que fluye entre ellos. En los sistemas reales, puede tener en cuenta tanto la conductividad térmica en los sólidos como la resistencia asociada a la conducción a través de superficies de contacto, convección o radiación.

La resistencia térmica reviste especial importancia en electrónica e ingeniería eléctrica , donde permite evaluar la capacidad de los componentes para disipar el calor generado durante el funcionamiento. Este parámetro es crucial en el diseño de circuitos de potencia, Transistores de potencia, Diodos LED, microprocesadores y dispositivos que requieren refrigeración. Un límite de resistencia térmica establecido permite evaluar si un componente funcionará dentro de un rango de temperatura seguro o si requiere un disipador de calor, Pastas termoconductoras u otros sistemas de refrigeración.

En estructuras complejas, la resistencia térmica puede ser una suma en serie de las resistencias de las distintas capas de material y contactos. También se tiene en cuenta la variación de este parámetro en función de la temperatura, la superficie de contacto, la rugosidad, la presión mecánica y las propiedades fisicoquímicas de la superficie. La modelización y el control precisos de la resistencia térmica son una parte importante de la ingeniería térmica, con implicaciones para la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas técnicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN