+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
RISC (Reduced Instruction Set Computing) es una arquitectura de procesador basada en un conjunto de instrucciones simplificado y optimizado, diseñado para maximizar la eficacia de la ejecución de programas y simplificar al mismo tiempo el sistema de control de la unidad central de procesamiento. El concepto RISC parte de la base de que la mayoría de las operaciones del procesador pueden implementarse mediante instrucciones sencillas de un solo ciclo que se ejecutan de forma rápida y predecible.
En la arquitectura RISC, las instrucciones suelen tener una longitud uniforme y operan principalmente sobre registros internos, con un acceso limitado a la memoria operativa, realizado mediante operaciones de carga y escritura claramente separadas. Este modelo facilita la descodificación de las instrucciones y permite un uso eficiente del procesamiento en tuberías (pipelining), en el que las distintas etapas de ejecución de las instrucciones se llevan a cabo en paralelo, aumentando el rendimiento global del procesador.
RISC se desarrolló como alternativa a las arquitecturas CISC (Complex Instruction Set Computing) más complejas, que ofrecen mayor variedad y funcionalidad de las instrucciones individuales, pero a costa de la complejidad del hardware y una menor previsibilidad de los tiempos de ejecución. En el enfoque RISC, la simplificación del hardware permite optimizarlo en términos de frecuencia de reloj, área de silicio y consumo de energía.
Las arquitecturas basadas en RISC se utilizan ampliamente en sistemas embebidos, dispositivos móviles, microcontroladores y Circuitos integrados modernos en los que la eficiencia energética y los tiempos de respuesta deterministas son importantes. Ejemplos de familias de procesadores RISC populares son ARM, MIPS, RISC-V y SPARC. Debido a su escalabilidad y especificación abierta, las arquitecturas RISC apoyan el desarrollo de los sistemas informáticos modernos y son una parte esencial de la ingeniería moderna de microprocesadores.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.