+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

RSSI (Received Signal Strength Indication) - definición

RSSI (Received Signal Strength Indication) es un parámetro técnico que define el nivel de potencia de una señal de radio recibida por un dispositivo de comunicación, normalmente expresado en decibelios (dB respecto al milivatio (dBm). En la práctica, proporciona una medida de la intensidad de la señal que llega del emisor al receptor y se utiliza para evaluar la calidad de la conexión en sistemas inalámbricos como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSM, LTE o sistemas basados en localización.

El RSSI no es un valor absoluto con unas Básculas uniformes, sino un indicador relativo cuya interpretación puede variar en función del fabricante del equipo y de la implementación de los chips de radio. En muchos casos, adopta la forma de un número entero en una escala convencional (por ejemplo, de 0 a 100), en la que los valores más altos indican una señal más intensa. En los sistemas de bajo nivel, el RSSI suele convertirse en un valor de tensión correspondiente al nivel de potencia del circuito receptor.

En aplicaciones prácticas, este parámetro se utiliza para la optimización del alcance, la selección del mejor canal de transmisión, la conmutación de puntos de acceso itinerantes y como indicador auxiliar en sistemas de localización basados en señales de radio. En el contexto de la capa física de la comunicación inalámbrica, el RSSI permite evaluar si el nivel de la señal es suficiente para garantizar una transmisión de datos fiable con el rendimiento especificado y la inmunidad a las interferencias.

Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas radioeléctricos, la RSSI es uno de los parámetros de diagnóstico, junto con la SNR (relación señal/ruido), la BER (tasa de errores de bit) y la calidad del canal, que permiten evaluar las condiciones de transmisión y tomar decisiones adaptativas por parte de los protocolos de comunicación. En sistemas con un entorno muy dinámico, como las redes móviles o IoT, la variación de los valores RSSI es una fuente importante de información sobre interferencias, atenuación de la señal y presencia de obstáculos físicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN