+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

SCSI (Small Computer Systems Interface) - definición

SCSI (Small Computer System Interface) es una Interfaces de comunicación normalizada que se utiliza para conectar y transferir datos entre un ordenador y Dispositivos periféricos como Discos duros, Motores ópticos, Escáneres, Impresoras o Cintas magnéticas. SCSI se desarrolló en la década de 1980 como una solución versátil e independiente de la arquitectura para obtener un alto rendimiento, flexibilidad y compatibilidad en entornos de sistemas informáticos de tipo estación de trabajo y servidor.

La base de SCSI es un bus al que se pueden conectar varios dispositivos (normalmente hasta 8 ó 16), con la posibilidad de direccionarlos mediante ID SCSI únicos. Cada dispositivo puede actuar como iniciador (controlador) o como destino (periférico), lo que permite transferir datos entre sí sin implicar a la CPU en el flujo de transmisión detallado. Interfaces admiten modos de transmisión en paralelo y en serie, según la versión de la norma.

Las versiones SCSI han evolucionado desde el clásico SCSI paralelo (por ejemplo, SCSI-1, SCSI-2, Ultra SCSI) hasta las modernas implementaciones serie de alta velocidad, como Serial Attached SCSI (SAS), que proporcionan un ancho de banda mucho mayor y una mejor escalabilidad. Las versiones paralelas requerían terminadores de señal y eran más susceptibles a las interferencias con cables de mayor longitud, lo que limitaba su uso en sistemas muy grandes.

SCSI ganó reconocimiento en las aplicaciones profesionales debido a su soporte para la cola de comandos, la independencia de los protocolos de datos de la capa física de hardware y la capacidad de soportar múltiples operaciones en paralelo. En los sistemas operativos y Controladores de hardware, el protocolo está soportado por la capa de Controladores, lo que permite una gestión eficiente de las operaciones de E/S y la integración con los sistemas de almacenamiento de la empresa .. A pesar de la creciente popularidad de interfaces como SATA, NVMe y USB, las soluciones basadas en SCSI se siguen utilizando en servidores, matrices de discos y sistemas de archivo de datos, especialmente cuando la fiabilidad y la alta disponibilidad son importantes.

Conectores SCSI

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN