+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Básculas Fahrenheit - definición

Básculas Fahrenheit es una escala termométrica de temperatura desarrollada en el siglo XVIII por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit. Se definió a partir de observaciones de los puntos característicos de mezclas químicas y estados de la materia del agua, pero su versión moderna está relacionada con mediciones precisas de las propiedades del agua a presión atmosférica estándar. En esta Básculas, el punto de congelación del agua es 32 °F y el de ebullición 212 °F, lo que da un intervalo de 180 grados entre estos puntos.

La unidad de temperatura en esta Básculas es el grado Fahrenheit, denotado por el símbolo "°F". Este grado es más pequeño que el grado Celsius, y la conversión de valores entre estas Básculas requiere una fórmula que tenga en cuenta tanto la relación de aspecto como el desplazamiento del punto de referencia cero. La escala Fahrenheit se considera no lineal con respecto a la escala absoluta, pero en la práctica ofrece una precisión suficiente para aplicaciones técnicas y medioambientales.

Este sistema se utiliza actualmente sobre todo en Estados Unidos y en varios otros países, donde funciona como estándar en meteorología, construcción y en la industria HVAC. A pesar del dominio mundial de la escala Celsius y la escala Kelvin en la ciencia y la ingeniería, la escala Fahrenheit sigue siendo cultural y funcionalmente relevante en las regiones que han mantenido su uso. Su diseño, basado en un rango de uso más amplio en las condiciones meteorológicas cotidianas, significa que ofrece una mayor resolución a la hora de describir los cambios en la temperatura ambiente.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN