+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Retroalimentación negativa - definición

Retroalimentación negativa es un mecanismo de control que invierte parte de la señal de salida del sistema a su entrada, de forma que contrarresta la señal de control original. En la práctica, esto significa que la señal de realimentación se resta de la señal de entrada, lo que conduce a una estabilización del rendimiento del sistema y reduce la influencia del ruido, las no linealidades y los cambios en los parámetros de los componentes.

En electrónica, la realimentación negativa se utiliza principalmente en sistemas amplificadores, Reguladores y sistemas Automatismos. Permite modelar con precisión la respuesta en frecuencia, limitar la distorsión no lineal y controlar la ganancia. Permite al sistema lograr una mayor linealidad y una mejor respuesta dinámica, ya que los errores entre las señales de entrada y salida se corrigen automáticamente mediante un mecanismo de autoajuste.

Este fenómeno tiene su base tanto en la teoría de circuitos como en la teoría de control , donde se considera una herramienta para mejorar la precisión y fiabilidad del funcionamiento del sistema. En el contexto de los sistemas analógicos, un ejemplo típico del uso de la realimentación negativa es un amplificador operacional que funciona en una configuración inversora o no inversora, donde la realimentación determina la ganancia y el rango de funcionamiento lineal. En sistemas digitales o mixtos, puede producirse como parte de un bucle de control, como en convertidores de tensión o sistemas Controladores de motor.

Un rasgo característico del acoplamiento negativo es su capacidad para aumentar la estabilidad del sistema, aunque al mismo tiempo puede provocar una reducción de la ganancia global. El equilibrio entre estas propiedades es crucial en el diseño de sistemas que deben funcionar eficazmente en condiciones ambientales y cargas variables.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN