+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Controlabilidad es un concepto fundamental de la teoría de control de sistemas dinámicos, que define la capacidad de un sistema para alcanzar cualquier estado final a partir de un estado inicial dado en un tiempo finito, utilizando una señal de control adecuadamente elegida. Se refiere a las propiedades intrínsecas del sistema y a su respuesta a forzamientos externos, y es uno de los criterios clave para analizar la controlabilidad y diseñar sistemas de control.
En términos matemáticos, para los sistemas lineales descritos por ecuaciones de estado, la controlabilidad significa que la matriz de controlabilidad formada a partir de las ecuaciones dinámicas tiene una fila completa, es decir, tantas filas o columnas linealmente independientes como el número de variables de estado. El cumplimiento de esta condición garantiza que, para cada configuración inicial del sistema, existe una forma de onda de la señal de entrada que conduce al sistema al estado final deseado. La falta de controlabilidad indica que ciertos estados son inalcanzables o independientes de la señal de control, lo que puede limitar la funcionalidad del sistema o exigir su modificación.
La controlabilidad es importante tanto en el diseño de Reguladores como en el análisis de estabilidad y la optimización del rendimiento del sistema. En los sistemas no lineales y discretos, el concepto conserva una importancia similar, aunque su verificación puede requerir herramientas matemáticas más complejas. En la práctica de la ingeniería, las pruebas de controlabilidad evalúan si un sistema de control será capaz de controlar totalmente la dinámica de un proceso, con aplicaciones en Automatismos industriales, robótica, aeronáutica y electrónica digital, entre otros.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.