+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El flujo radiante es una magnitud física que describe la potencia total de energía radiante emitida, transmitida o recibida por una superficie específica por unidad de tiempo. En el sistema SI se expresa en vatios (W), y su valor se refiere a la energía electromagnética total que abarca cualquier gama de longitudes de onda, desde la radio hasta la radiación gamma. El concepto se utiliza en física, ingeniería óptica, fotónica, ingeniería térmica e ingeniería de iluminación.
El flujo radiativo es una generalización del concepto de potencia a los casos en los que el portador de energía es la radiación y no el flujo de masa o la corriente eléctrica. En el contexto de la radiación electromagnética puede referirse tanto a ondas continuas como pulsadas. Para las fuentes puntuales está relacionado con la emisión de energía en todas las direcciones del espacio, mientras que para las fuentes direccionales describe la intensidad de la radiación concentrada en un ángulo sólido específico.
Según el contexto, el flujo radiante puede referirse a la radiación emitida (por ejemplo, por un cuerpo negro), que atraviesa una superficie determinada (por ejemplo, en el análisis de transmisión de ondas electromagnéticas) o absorbida por un material. En las aplicaciones técnicas e industriales, las derivadas de esta magnitud -como la densidad de flujo radiante o la luminancia-, que tienen en cuenta la distribución espacial y espectral de la energía radiante, revisten especial importancia.
En el campo de la energía y la fotovoltaica, el flujo radiante solar (la llamada irradiancia) es un parámetro clave que determina la cantidad de energía disponible para su conversión en electricidad. En radiometría y espectroscopia, permite analizar las propiedades de emisión y absorción de Otros materiales. En los sistemas de medición, para determinar esta magnitud se utilizan detectores sensibles a la energía radiante calibrados con fuentes de referencia conocidas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.