+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Sudo - definición

Sudo (abreviatura de 'superuser do') es una Herramientas del sistema utilizada en los sistemas operativos Unix y Linux que permite a un usuario ejecutar un comando con los privilegios de otro usuario, por defecto superusuario (root), sin cambiar permanentemente el contexto de la sesión. Este mecanismo proporciona un mecanismo de control de acceso basado en el principio del menor privilegio, reduciendo la necesidad de iniciar sesión directamente como administrador y minimizando el riesgo de cambios no autorizados en el sistema o daños accidentales al mismo.

El funcionamiento de sudo se basa en la verificación de la identidad de un usuario a partir de su propia contraseña (o, en configuraciones especiales, sin contraseña) y de las reglas definidas en el fichero de configuración /etc/sudoers. Este archivo define a qué usuarios o grupos se les permite ejecutar ciertos comandos con privilegios elevados y bajo qué condiciones. En configuraciones más avanzadas, es posible especificar límites de tiempo, hosts aplicables o comandos permitidos.

Sudo también introduce mecanismos de registro (logging) de cada intento de ejecución de un comando, lo que aumenta la auditabilidad de las operaciones administrativas y permite controlar posibles violaciones de la seguridad. Desde un punto de vista técnico, sudo no sólo permite la ejecución de un único comando, sino que también puede pasar variables de entorno y permitir la delegación de privilegios de forma limitada y totalmente controlada.

En entornos multiusuario, sudo es una herramienta indispensable para la gestión de la seguridad operativa, ya que permite distribuir eficazmente los privilegios administrativos sin revelar la contraseña de la cuenta raíz. El uso de sudo, junto con una política de acceso adecuada, reduce significativamente el riesgo de escalada de privilegios por parte de personas no autorizadas y permite que las operaciones cumplan las políticas de seguridad y auditoría exigidas en los entornos informáticos profesionales. En los sistemas operativos modernos, sudo suele integrarse con herramientas de automatización de la gestión de la configuración y sistemas de autenticación externos como LDAP o Kerberos, lo que refuerza aún más su papel en la gestión de privilegios.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN