+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un superheterodino es un tipo de receptor de radio en el que la señal de alta frecuencia (RF) recibida se convierte en una señal de frecuencia intermedia (FI) más baja y fija mediante un proceso de mezcla de frecuencias. Este circuito permite un procesamiento más fácil y preciso de la señal debido a que la mayoría de las operaciones de amplificación, filtrado y demodulación tienen lugar a una frecuencia fija, independiente de la frecuencia de la señal de entrada.
El principio de funcionamiento superheterodino se basa en la utilización de un oscilador local cuya señal se mezcla con la señal recibida de la Antenas. Como resultado del proceso de mezcla -es decir, una multiplicación no lineal de las señales- se crean nuevas señales con frecuencias que son la suma y la diferencia de las frecuencias de la señal de entrada y del oscilador. A partir de ellas, se selecciona una frecuencia intermedia, que se amplifica y filtra con gran selectividad.
La introducción del concepto de frecuencia intermedia permite utilizar unas características de filtro y amplificador constantes e independientes de la emisora que se recibe, lo que mejora notablemente la estabilidad y la calidad de la recepción. Además, facilita el diseño de receptores multibanda al tiempo que garantiza una alta sensibilidad y selectividad. El superheterodino ha encontrado aplicaciones en casi todos los receptores modernos de radio, televisión y radar, así como en los sistemas de comunicación inalámbrica.
Su diseño puede ampliarse con etapas adicionales de conversión de frecuencia, lo que permite una separación aún más precisa de la señal útil de las interferencias y el ruido. A pesar de la creciente popularidad de las técnicas digitales, el superheterodino sigue siendo la piedra angular de muchos sistemas de recepción analógicos e híbridos debido a su rendimiento demostrado y a su versatilidad de funcionamiento.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.