+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Señalización diferencial es un método de transmisión de señales eléctricas en el que la información se transporta como una diferencia de potencial entre dos líneas conductoras, en lugar de en relación con una masa común o un punto de referencia. Esta técnica mejora considerablemente la inmunidad a las interferencias electromagnéticas y permite transmitir datos a distancias más largas con mayor integridad de la señal. Se utiliza mucho en sistemas de transmisión digitales y analógicos, sobre todo cuando se requiere gran fiabilidad y precisión.
En un circuito diferencial, las dos líneas de señal llevan la misma información pero con polaridad opuesta: cuando una línea alcanza un estado alto, la otra asume un estado bajo, y viceversa. El receptor lee la diferencia de tensión entre estas líneas, ignorando las interferencias comunes que pudieran producirse en ambas líneas simultáneamente. Esto permite eliminar el ruido en modo común, lo que hace que este método sea extremadamente resistente al entorno externo.
La señalización diferencial se utiliza en estándares de comunicación como RS-485, CAN, USB, HDMI o LVDS, donde es importante una transmisión de datos rápida y estable. Permite reducir las emisiones electromagnéticas, lo que es importante en el diseño de circuitos conformes a las normas CEM . En electrónica digital e industrial, este método permite mantener la integridad de la señal incluso en presencia de interferencias, grandes diferencias de potencial de tierra o largos Cables de transmisión.
Desde el punto de vista del diseño, la señalización diferencial requiere el uso de controladores y receptores diferenciales adecuados, así como el correcto encaminamiento de los pares de cables -manteniendo la simetría y minimizando los bucles de interferencia-, lo que afecta a la estabilidad de los parámetros de transmisión.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.